DOCA0162ES-01

Archivos ICD

El archivo ICD es una plantilla proporcionada por Schneider Electric. Define las capacidades de los IED , como MasterPact MTZ IED . Los archivos ICD están disponibles dentro del software de configuración CET850 y también se pueden descargar de www.se.com.

El archivo ICD se carga en el software de configuración CET850 y los parámetros se editan según sea necesario con la información específica de la instancia de ese IED . El software de configuración CET850 puede crear el archivo CID . Una vez editados los parámetros, el archivo CID se carga en el IED mediante el protocolo FTP.

Los IED con el mismo conjunto de funciones utilizan el mismo archivo ICD . Sin embargo, cada IED necesita su propio archivo CID . Para crear un archivo CID , empieza con el archivo ICD correcto y, a continuación, configura el archivo ICD con el software de configuración CET850 .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.