DOCA0162ZH-01

ICD 文件

ICD 文件是施耐德电气提供的模板。它定义 IED 的功能,如 MasterPact MTZ IEDICD 文件可在 CET850 配置软件中提供,也可从 www.se.com 下载。

ICD 文件被加载到 CET850 配置软件,并以该 IED 的实例所特有的信息,视需要编辑参数。CET850 配置软件可以生成 CID 文件。一旦编辑了参数,随后便可以通过 FTP 协议将 CID 文件加载到 IED

具有相同功能集的 IED 使用相同 ICD 文件。但每个 IED 需要使用其唯一的 CID 文件。如要创建 CID 文件,请先使用正确的 ICD 文件,然后使用 CET850 配置软件配置 ICD 文件。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.