DOCA0162ES-01

Terminología IEC 61850

La siguiente tabla define algunos de los términos utilizados en la norma IEC 61850 . Consulte la norma IEC 61850 para obtener una lista completa de términos.

Término

Definición

ACSI

Abstract Communications Service Interface es una interfaz para definir cómo modelar y organizar los datos de un IED independientemente de la pila de comunicaciones.

CID

La descripción de IED configurada es un archivo ICD que se ha configurado para un IED específico usando la herramienta de configuración IEC 61850 . Consulte Archivos IEC 61850 .

Cliente

Terminal de sistema IEC 61850 que recibe datos e informes y controla el interruptor automático MasterPact MTZ , y que puede proporcionar datos en tiempo real o visualización de eventos, o funciones similares. Solo el cliente puede iniciar las solicitudes.

Conjunto de datos

Conjunto de datos predefinido o seleccionado por el usuario que se puede comunicar mediante IEC 61850 .

FTP

@updated D1

File Transfer Protocol es un método para transferir archivos informáticos por Ethernet.

@updated D1
NOTA: FTP se utiliza para transferir archivos a la interfaz IFE/EIFE con versión de firmware ≤V004.005.000.
@new D1

FTPS

File Transfer Protocol Secure es una variante de FTP que agrega una capa de seguridad en los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo Secure Sockets Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS). FTPS permite la comunicación cifrada y la conexión segura entre un usuario remoto y la interfaz IFE/EIFE.

NOTA: FTPS se utiliza para transferir archivos a la interfaz IFE/EIFE con la versión de firmware ≥V004.006.000.

ICD

Descripción de la funcionalidad del IED es un archivo suministrado por el proveedor del IED . Consulte Archivos IEC 61850 .

IED

Dispositivo electrónico inteligente es un dispositivo con un controlador del microprocesador.

IID

Instantiated IED Description es un archivo que describe la configuración específica de un proyecto de un único IED en un sistema. Se utiliza como archivo de intercambio entre la herramienta de configuración CET850 y otras herramientas de configuración del sistema IEC 61850 para intercambiar los datos de configuración para un único IED instanciado específicamente para un proyecto.

Dispositivo lógico

El conjunto de funciones típicas de subestación del IED (como protección, medición y alerta), que se denominan nodos lógicos.

Nodo lógico

El nodo lógico es una función típica de subestación del IED . Por ejemplo, el nodo lógico MMTR, que contiene información sobre energía. Consulte Información del dispositivo.

MMS

Manufacturing Messaging Specification es una norma que define los sistemas de mensajería para intercambiar datos en tiempo real entre dispositivos conectados en red. MMS se utiliza para la comunicación entre un IED y un sistema de supervisión.

Aparato físico

El punto de acceso Ethernet del aparato físico del IED . En el contexto de IEC 61850 , esto es lo mismo que un IED . El aparato físico contiene uno o más dispositivos lógicos.

SCD

Substation Configuration Description es una integración de los archivos CID de una subestación en particular. Consulte Archivos IEC 61850 .

SCL

Substation Configuration Language es el lenguaje basado en XML que se utiliza para crear los archivos de descripción IEC 61850 . Se requieren cuatro tipos de archivos SCL para definir una subestación IEC 61850 (ICD , CID , SCD y SSD ).

Autodescripción

La capacidad del IED para proporcionar al sistema IEC 61850 información sobre la función y los datos del dispositivo.

Servidor

El IEC 61850 IED que envía informes a los clientes y responde a los comandos. El servidor solo puede responder a las solicitudes, no iniciarlas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.