DOCA0162ZH-01

IEC 61850 术语

下表定义了 IEC 61850 标准中用到的部分术语。有关完整的术语列表,请参阅 IEC 61850 标准。

术语

定义

ACSI

抽象通讯服务接口是一种接口,用于定义如何以不受通讯栈影响的方式对 IED 的数据进行建模和组织。

CID

所配置的 IED 描述是一种使用 IEC 61850 配置工具为特定 IED 配置的 ICD 文件。请参阅 IEC 61850 文件

客户端

一种 IEC 61850 系统终端,用于接收数据、报告并控制 MasterPact MTZ 断路器,并可提供实时数据或事件查看功能,或类似功能。只有客户端才能够发起请求。

数据集

一种预定义或用户选择的数据集,可以通过 IEC 61850 来报告。

FTP

@updated D1

文件传输协议是一种通过以太网传输计算机文件的方法。

@updated D1
注: FTP 用于将文件传输到固件版本不高于 V004.005.000 的 IFE/EIFE 接口。
@new D1

FTPS

安全文件传输协议是标准文件传输协议 (FTP) 的一种变体,通过安全套接层 (SSL) 或传输层安全 (TLS) 协议连接对传输数据添加安全层。FTPS 支持远程用户与 IFE/EIFE 接口之间的加密通讯和安全连接。

注: FTPS 用于将文件传输到固件版本不低于 V004.006.000 的 IFE/EIFE 接口。

ICD

IED 功能描述是一种由 IED 供应商提供的文件。请参阅 IEC 61850 文件

IED

智能电子设备是一种配有微处理器控制器的设备。

IID

实例化 IED 描述是一种文件,它描述系统中单一 IED 的项目特有配置。它用作 CET850 配置工具与其他 IEC 61850 系统配置工具之间的交换文件,用于交换专为某个项目实例化的单一 IED 的配置数据。

逻辑设备

IED 的典型子站功能(如保护、计量、测量和警报)的集合,又被称为逻辑节点。

逻辑节点

逻辑节点是 IED 的一个典型子站功能。比如,包含电能信息的 MMTR 逻辑节点。请参阅 设备信息

MMS

制造报文规范是一种标准,定义了用于在联网设备之间交换实时数据的报文传输系统。MMS 用于 IED 与监测系统之间的通讯。

物理设备

IED 的物理设备以太网接入点。在 IEC 61850 环境中,它等同于 IED 。物理设备包含一个或多个逻辑设备。

SCD

子站配置描述是特定子站的 CID 文件的整合。请参阅 IEC 61850 文件

SCL

子站配置语言是基于 XML 的语言,用于创建 IEC 61850 描述文件。定义 IEC 61850 子站时,需要用到四种类型的 SCL 文件(ICDCIDSCDSSD )。

自描述

IEDIEC 61850 系统提供有关设备功能和数据的信息的能力。

服务器

向客户端发送报告并对命令做出响应的 IEC 61850 IED 。服务器只能对请求做出响应,而不能发起请求。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.