DOCA0162ES-01

Conexión del dispositivo en IEC 61850

Un IED utiliza un punto de acceso (AP) para comunicarse. Este AP está conectado a una subred. El software de configuración CET850 ofrece las siguientes funciones para administrar la arquitectura de comunicación de un sistema IEC 61850 :

  • Añadir o quitar una subred al sistema.

  • Añadir o quitar un punto de acceso de una subred.

La siguiente figura muestra los ajustes de configuración de la subred:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.