DOCA0162ZH-01

依据 IEC 61850 连接设备

IED 使用接入点 (AP) 进行通讯。此 AP 连接到子网。CET850 配置软件提供以下功能来管理 IEC 61850 系统的通讯架构:

  • 将子网添加到系统,或者从系统中删除子网。

  • 将接入点添加到子网上,或者删除子网上的接入点。

下图显示了子网配置设置:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.