DOCA0162ZH-01

简介

Pact 系列主范围

施耐德电气的低压和中压 Pact 系列使您的装置不会过时。Pact 系列以传奇的施耐德电气创新为基础,包括出众的断路器、开关、漏电保护装置和熔断器,适用于任何标准和特定应用。在支持 EcoStruxure 的开关柜中,通过 Pact 系列在 16 到 6300 A 的低压和 40.5 kV 的中压开关柜中体验强大的性能。

综述

IEC 61850 是用于子站中的通讯网络和系统的标准。它基于以太网协议,是一种标准化通讯方法,设计用于支持由多供应商自描述智能电子设备 (IED ) 组成的集成系统,这些自描述 IED 通过网络连接到一起以执行实时保护、控制、测量和监控功能。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.