DOCA0162ES-01

Introducción

Gama Master de la serie Pact

Prepara tu instalación para el futuro con la serie Pact de baja y media tensión de Schneider Electric. Basada en la legendaria innovación de Schneider Electric, la serie Pact incluye interruptores automáticos, interruptores, dispositivos de corriente residual y fusibles de primer nivel para todas las aplicaciones estándar y específicas. Disfruta de un sólido rendimiento con la serie Pact en los equipos de conmutación preparados para EcoStruxure, de 16 a 6300 A en baja tensión y hasta 40,5 kV en media tensión.

Descripción general

IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Basada en el protocolo Ethernet, es un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por aparatos electrónicos inteligentes (IED ) autodescriptivos multifabricante conectados en red para llevar a cabo funciones de protección, control, medición y supervisión en tiempo real.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.