DOCA0162ES-01

Vista de árbol

Las siguientes secciones principales se muestran en la vista de árbol:

  • Encabezado e historial

    Esta sección identifica el archivo de configuración SCL y su versión.

  • Comunicación

    Esta sección contiene la definición de todas las subredes definidas en el sistema IEC 61850 , con la lista de los IED conectados. Se muestran los puntos de acceso de comunicación cliente/servidor y peer-to-peer.

  • Lista de IED

    Esta sección contiene la definición de todos los IED definidos en el sistema IEC 61850 , como los siguientes:

    • Dispositivos lógicos (LD)

    • Nodos lógicos (LN)

    • Conjuntos de datos (DS)

    • Bloques de control de informes (RCB)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.