DOCA0162ZH-01

树视图

树视图中显示以下主要部分:

  • 标题和历史记录

    这个部分标识 SCL 配置文件及其版本。

  • 通讯

    这个部分包含 IEC 61850 系统中定义的所有子网的定义,其中列出了所连接的 IED 。还会同时显示有客户端/服务器和对等通讯接入点。

  • IED 列表

    这个部分包含 IEC 61850 系统中定义的所有 IED 的定义,诸如:

    • 逻辑设备 (LD)

    • 逻辑节点 (LN)

    • 数据集 (DS)

    • 报告控制块 (RCB)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.