DOCA0162ES-01

Información adicional de implementación de protocolo para pruebas

Introducción

Protocol Implementation Extra Information for Testing (PIXIT) de la interfaz IEC 61850 del MasterPact MTZ IED es aplicable con la interfaz IFE /EIFE con la versión de firmware ≥V004.001.000.

PIXIT forma la base de una prueba de cumplimiento junto PICS y MICS se acuerdo con IEC 61850 -10. Las entradas de PIXIT contienen información no disponible en los documentos PICS, MICS o TICS o en el archivo SCL .

Las siguientes tablas especifican PIXIT para el modelo de servicio ACSI aplicable como se estructura en IEC 61850 -10.

Modelos de servicio ACSI

Documentación

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Do1

2

¿Cómo exponer las versiones de firmware necesarias cuando no están presentes en el modelo de datos?

LD0/LLN0/NamPlt/swRev [DC]

Modelo de asociación

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

As1

1

Número máximo de clientes que pueden configurar una asociación simultáneamente

4

As2

1,2

Valor TCP_KEEPALIVE

20 s
El rango recomendado es 1-20 s

As3

1,2

Tiempo de detección de conexión perdida

3 reintentos * 20 s = 60 s

As4

-

La autenticación aún no se admite

As5

1,2

¿Qué parámetros de asociación son necesarios para que la asociación sea correcta?

  • Selector de transporte: sí

  • Selector de sesión: sí

  • Selector de presentación: sí

  • Título de AP: sí

  • Calificativo de AE: sí

As6

1,2

Si los parámetros de asociación son necesarios para la asociación, describe los valores correctos

  • Selector de transporte: 0001

  • Selector de sesión: 0001

  • Selector de presentación: 00000001

  • Título de AP: 1,3,9999,33

  • Calificativo de AE: 1

As7

1,2

¿Cuáles son los tamaños de PDU MMS máximo y mínimo?

Tamaño máximo: 20480 Bytes

Tamaño mínimo: 1024 Bytes

As8

1,2

¿Cuál es el tiempo de arranque máximo después de una interrupción de la alimentación eléctrica?

El tiempo de arranque del MasterPact MTZ IED , incluida la función de servidor, es 60 s de media

As9

1,2

¿Este dispositivo funciona solo como equipo de prueba? (el equipo de prueba no necesita tener una configuración no volátil; pero no puede formar parte del sistema de automatización de subestación)

No

Modelo de servidor

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Sr1

1, 2

¿Qué bits de calidad de valor analógico (MX) se admiten (puede configurar el servidor)?

  • Validez:

    • Sí: bueno

    • Sí: no válido

    • No: reservado

    • Sí: cuestionable

    • No: desbordamiento

    • No: fuera de rango

    • No: referencia incorrecta

    • No: oscilatorio

    • No: fallo

    • No: datos antiguos

    • No: incoherente

    • No: inexacto

  • Fuente:

    • Sí: proceso

    • No: sustituido

    • No: prueba

    • No: operador bloqueado

Sr2

1, 2

¿Qué bits de calidad de valor de estado (ST) se admiten (puede configurar el servidor)?

  • Validez:

    • Sí: bueno

    • Sí: no válido

    • No: reservado

    • No: cuestionable

    • No: referencia incorrecta

    • No: oscilatorio

    • No: fallo

    • No: datos antiguos

    • No: incoherente

    • No: inexacto

  • Fuente:

    • Sí: proceso

    • No: sustituido

    • No: prueba

    • No: operador bloqueado

Sr3

-

¿Cuál es el número máximo de referencias de objetos de datos en una solicitud GetDataValues?

Obsoleto

Sr4

-

¿Cuál es el número máximo de referencias de objetos de datos en una solicitud SetDataValues?

Obsoleto

Sr5

1

¿Qué valores de modo se admiten?(1)

Activado: sí

[Activado-] Bloqueado: no

Prueba: no

Prueba/bloqueado: no

Desactivado: sí

(1) En IEC 61850 -6:2009 cláusula 9.5.6 se indica que, si solo se admite un subrango del conjunto de valores de enumeración, esto debe indicarse en un archivo ICD mediante un tipo de enumeración, donde falten los valores no admitidos.

Modelo de conjunto de datos

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Ds1

1

¿Cuál es el número máximo de elementos de datos de un conjunto de datos (compara la configuración ICD )?

Atributos máximos = 100

Ds2

1

¿Cuántos conjuntos de datos persistentes pueden crear uno o más clientes (este número incluye los conjuntos de datos predefinidos)?

No admitido

Ds3

1

¿Cuántos conjuntos de datos no persistentes pueden crear uno o más clientes?

No admitido

Modelo de informes

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Rp1

1

Condiciones de desencadenador admitidas (compara PICS)

Integridad: sí

Cambio de datos: sí

Cambio de calidad: sí

Actualización de datos: sí(1)

Interrogación general: sí

Rp2

1

Los campos opcionales admitidos son

Sequence-number: sí

Report-time-stamp: sí

Reason-for-inclusion: sí

Data-set-name: sí

Data-reference: sí

Buffer-overflow: no

EntryID: no

Conf-rev: sí

Segmentación: no

Rp3

1, 2

¿El servidor puede enviar informes segmentados?
(cuando no se admite, se permite rechazar una solicitud de asociación con un tamaño de PDU menor que el mínimo)

No

Rp4

1, 2

Mecanismo de la segunda notificación de cambio de datos internos del mismo valor de datos analógico en el período de almacenamiento en búfer (compara IEC 61850 -7-2 $17.2.2.9)

Enviar informe inmediatamente

Rp5

1

Enfoque URCB multicliente (compara IEC 61850 -7-2:2003 $14.2.1)

Cada URCB es visible solo para un cliente

Rp6

-

¿Cuál es el formato del EntryID?

No aplicable

Rp7

1, 2

¿Cuál es el tamaño del búfer para cada BRCB o cuántos informes se pueden almacenar en búfer?

No aplicable

Rp8

-

Los atributos de RCB preconfigurados que son dinámicos, compara los ajustes del informe SCL

Obsoleto

Rp9

1

¿El conjunto de datos del que se informa puede contener lo siguiente?

¿Objetos de datos estructurados?


¿Atributos de datos?




Rp10

1, 2

¿Cuál es el ciclo de análisis para sucesos binarios?

¿Es fijo o configurable?

300 ms


Fijo

Rp11

1

¿El dispositivo permite preasignar un RCB a un cliente específico en SCL

No

Rp12

2

Después de reiniciar el servidor, ¿se restaura el valor de ConfRev a partir de la configuración original o se retiene antes del reinicio?

Se retiene antes del reinicio

Valor predeterminado: 1

Rp13

1,2

¿El servidor acepta que cualquier cliente configure o habilite un BRCB con ResvTms=-1?

¿Qué campos se utilizan para realizar la identificación?

No aplicable



Título de AP sí/no (no aplicable)

Calificativo de AE sí/no (no aplicable)

<otro campo> sí/no (no aplicable)

Rp14

1,2

¿Cuándo se expone BRCB.ResvTms?
¿cuál es el valor predeterminado de BRCB.ResvTms si el cliente no escribe (debe ser > 0)?

O

Cuando BRCB.ResvTms no se expone, ¿cuál es el tiempo de reserva interno (debe ser ≥ 0)?

No aplicable




Milisegundos o no aplicable

NOTA: Ambos no pueden ser no aplicable
(1) Admitido, pero no actualizado por el proceso.

Modelo de control

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Ct1

1

¿Qué modelos de control se admiten?
(compara las enumeraciones del archivo ICD para Ed2)

DOns: sí

SBOns: sí

DOes: no

SBOes: sí

Ct2

1, 2

¿El modelo de control es fijo, configurable o dinámico?

Fijo para SPC y configurable para DPC (manual del interruptor en SCL )

Ct3

-

¿Se admite TimeActivatedOperate?
(compara PICS o SCL )

No aplicable

Ct4

-

¿Se admite operate-many?
(compara sboClass

Obsoleto
consulta sboClass en modelo de datos (ICD ) (no aplicable)

Ct5

1

¿DUT activará la salida de control cuando el atributo de prueba esté configurado como SelectWithValue o Solicitud de operación (cuando Ctl2 de procedimiento de prueba N sea aplicable)?

No aplicable

Ct6

-

¿Cuáles son las condiciones del atributo de tiempo (T) en SelectWithValue o Solicitud de operación?

Obsoleto

Ct7

-

¿Se admite la configuración de pulso (compara pulseConfig)?

Obsoleto

Ct8

1

¿Cuál es el comportamiento de DUT cuando se configuran las condiciones de comprobación?




¿Este comportamiento es fijo, configurable o intercambiable online?

Comprobación de sincronización: no

Comprobación de enclavamiento: no

DUT ignora el valor de comprobación y el comando se ejecuta normalmente.

Fijo

Ct9

1,2

¿Qué diagnósticos de motivo adicionales se admiten?

Sí: desconocido

Sí: no admitido

Sí: bloqueado por jerarquía de conmutación

Sí: error de selección

No: posición no válida

Sí: posición alcanzada

No: límite de paso

Sí: bloqueado por modo

No: bloqueado por proceso

No: bloqueado por enclavamiento

No: bloqueado por comprobación de sincronización

Sí: comando ya en ejecución

Sí: bloqueado por estado

No: 1-of-n-control

No: anulación por cancelación

No: límite de tiempo superado

Sí: anulación por disparo

Sí: objeto no seleccionado


Valores específicos de Edition 1:

No: cambio de parámetro en ejecución (semántica de PCIE Edition1)


Valores específicos de Edition 2:

Sí: objeto ya seleccionado

Sí: sin autorización de acceso

No: finalizado con desbordamiento

No: anulación debida a desviación

No: anulación por pérdida de comunicación

Sí: bloqueado por comando

No: ninguna

Sí: parámetros incoherentes

Sí: bloqueado por otro cliente

No: cambio de parámetro en ejecución (semántica de PCIE Edition2)

Ct10

1,2

¿Cómo forzar una respuesta test-not-ok con la solicitud SelectWithValue?

No aplicable

Ct11

1,2

¿Cómo forzar una respuesta test-not-ok con la solicitud Seleccionar?

No aplicable

Ct12

1,2

¿Cómo forzar una respuesta test-not-ok con la solicitud de operación?

DOns: poner el dispositivo en modo local

SBOns: ídem

DOes: no aplicable

SBOes: ídem

Ct13

1,2

¿Qué categorías de origen se admiten o aceptan?

Sí: control de bahía

Sí: estación de control

Sí: control remoto

Sí: bahía automática

Sí: estación automática

Sí: automático y remoto

Sí: mantenimiento

Sí: proceso

Ct14

1,2

¿Qué pasa si el valor orCat no se admite o no es válido?

DOns: el comando de control se rechaza

SBOns: el comando de control se rechaza

DOes: no aplicable

SBOes: el comando de control se rechaza

Ct15

1,2

¿IED acepta SelectWithValue u Operate con el mismo valor de control que el valor de estado actual?





¿Es configurable este comportamiento?

DOns: sí

SBOns: sí (Addcause PosRch)

DOes: no aplicable

SBOes: sí (Addcause PosRch)



Configurable: no

Ct16

1,2

¿Acepta IED una selección o una operación en el mismo objeto de control de 2 clientes diferentes al mismo tiempo?

DOns: sí (valor predeterminado Y)

SBOns: no (valor predeterminado N)

DOes: no aplicable
(valor predeterminado Y)

SBOes: no (valor predeterminado Y)

Ct17

1

¿Acepta IED Select/SelectWithValue del mismo cliente cuando el objeto de control ya está seleccionado (Tissue n.º 334)?

SBOns: sí

SBOes: no

Ct18

1,2

¿Para SBOes se realiza la validación interna durante el paso SelectWithValue u Operate?

Ct19

-

¿Una operación de control puede bloquearse con Mod=Off u [On-] Blocked (compara PIXIT-Sr5]?

Obsoleto

Ct20

1,2

¿Acepta IED la operación local o remota?

Ct21

1,2

¿IED envía un informe de información con LastApplError como parte de la respuesta de Operate para el control con seguridad normal?

SBOns: sí

DOns: sí

Ct22

2

¿Cómo se fuerza un cambio de parámetro en ejecución?

SBOns: no aplicable

SBOes: no aplicable

Ct23

1,2

¿Cuántos objetos de control SBOns o SBOes pueden seleccionarse al mismo tiempo?

SBOns: varios (con más interfaz IFE )

SBOes: varios (con más interfaz IFE )

Ct24

1,2

¿Un objeto controlable puede forzarse para mantener su estado anterior? Por ejemplo, ¿es posible que los objetos controlables internos no estén accesibles para forzar esto, mientras que un interruptor como el interruptor automático situado fuera del DUT pueda?

Ct25

1,2

Cuando se admite CDC=DPC, ¿es posible hacer que DPC (punto doble controlable) vaya al estado intermedio (00)?

No

Ct26

1,2

Indica un punto de control (si existe) con un tiempo de espera de operación finito y especifica el tiempo de espera (en milisegundos)

DOes: no aplicable

SBOes: LD0/CSWI.Pos (120000 ms)

Ct27

2

¿Admite IED objetos de control con señales externas?

DOns: sí

SBOns: sí

DOes: no aplicable

SBOes: sí

Ct28

-

-

Obsoleto, mantenido como marcador de posición

Modelo de sincronización de hora

ID

Edición

Descripción

Valor/aclaración

Tm1,

1

¿Qué bits de calidad de hora se admiten (puede configurarlo IED )?

Sí: LeapSecondsKnown

Valor predeterminado: falso

Sí: ClockNotSynchronized

Tm2

1, 2

Describe el comportamiento cuando todos los servidores de hora dejan de responder.

¿Cuál es la hora de detección de la pérdida del servidor de hora?

Configurar: ClockNotSynchronized después de la hora de detección de la pérdida

Máximo. 60 s

Tm3

1,2

¿Cuánto tiempo lleva obtener la nueva hora del servidor de hora?

Depende de la diferencia de hora entre el servidor interno y el de hora

Máximo. 60 s desde la última sincronización

Tm4

1,2

¿Cuándo se configura el bit de calidad de hora ClockFailure?

No se configura nunca o bien se configura cuando…
Probado por… o no se puede probar

Tm5

1

¿Cuándo se configura el bit de calidad de hora Reloj no sincronizado?

Cuando se ha perdido la conexión con todos los servidores de hora

Tm6

-

¿La marca de hora de un suceso binario se ajusta al ciclo de análisis configurado?

Obsoleto

Tm7

1

¿El dispositivo admite huso horario y horario de verano?

Tm8

1,2

¿Qué atributos del paquete de respuesta NTP se validan?

Sí/no: el indicador de segundo intercalar no es igual a 3

Sí/no: el modo es igual a SERVER

Sí/no: OriginateTimestamp es igual al valor enviado por el cliente NTP como marca de hora de transmisión

Sí/no: se comprueban los campos de marca de hora RX/TX para garantizar que sean razonables

Sí/no: NTP versión 3 o 4

Sí/no: otro (descríbelo)

Tm9

1,2

¿Los archivos COMTRADE tienen hora local u hora UTC?

No aplicable

¿Se puede configurar esto?

No aplicable

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.