DOCA0162ES-01

Identificación del IED

  • Archivo ICD /CID : selecciona la descripción IEC 61850 del IED para añadirla a un ICD o un CID .

    NOTA: El usuario puede seleccionar un dispositivo en la biblioteca o bien seleccionar cualquier otro dispositivo con el archivo ICD .
  • Nombre del IED : asigna un nombre al IED . El nombre del IED es único en el sistema IEC 61850 .

    Un nombre de IED válido debe cumplir las siguientes reglas de la convención de nombres:

    • Puede empezar por una letra

    • Debe contener solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos.

    • No puede tener más de 64 caracteres.

  • Descripción del IED : es una cadena ASCII libre en la que el usuario puede escribir comentarios sobre el dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.