DOCA0162ES-01

@updated D4
Habilitar el archivo CID.exi para la transferencia de archivos

La interfaz IFE o EIFE solamente acepta el archivo CID con formato CID.exi. Para transferir el archivo CID.exi a la interfaz IFE o EIFE, es obligatorio habilitar el archivo CID.exi.

Para habilitar el archivo CID.exi, en el software de configuración CET850 , en Herramientas > Propiedades > Preferencias , seleccione Usar formato de compresión EXI para archivo CID en la opción Exportación de archivos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?