DOCA0162ES-01

Añadir un IED

El software de configuración CET850 permite añadir un IED a un sistema IEC 61850 mediante su archivo de descripción ICD , o añadir un dispositivo ya definido por un archivo CID . Una interfaz de diálogo específica solicita un nombre para el IED y, a continuación, su descripción. La descripción se proporciona desde un archivo ICD , un archivo CID o un archivo IID.

En el procedimiento siguiente se describen los pasos necesarios para añadir un IED al sistema IEC 61850 :

Paso

Acción

1

Cree un nuevo archivo SCL para el sistema de subestación (por ejemplo, Mi subestación.SCD ).

2

En la vista de árbol, seleccione el elemento raíz SCL .

3

En la barra de menús o en el menú contextual, haga clic en Añadir > IED.

4

Configure los parámetros de identificación y dirección IED (opcionales) de acuerdo con las descripciones que se facilitan en la siguiente sección.

5

Haga clic en Aceptar para validar la operación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.