DOCA0162ES-01

Definición de MasterPact MTZ IED

El MasterPact MTZ IED está compuesto por:

  • Un interruptor automático MasterPact MmTZ1, MTZ2 o bien MTZ3

  • Una unidad de control MicroLogic X con IEC 61850 para el módulo digital MasterPact MTZ instalado

  • Una interfaz Ethernet IFE o EIFE

  • Entradas y salidas digitales opcionales: uno o dos módulos IO, o bien un contacto programable M2C

Un MasterPact MTZ IED puede conectarse a una red Ethernet IEC 61850 de acuerdo con la Edition 2.0 de las siguientes normas IEC:

  • Norma IEC 61850 -6

  • Normas IEC 61850 -7-1 a 7-4

  • Norma IEC 61850 -8-1

La comunicación del MasterPact MTZ IED cumple la norma IEC 61850 y el protocolo Manufacturing Message Specification (MMS).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.