DOCA0162ES-01

@updated D3
Transferencia de archivos CID.exi a la interfaz IFE o EIFE con versión de firmware hasta V004.005.000 (configuración in situ)

El archivo CID.exi se transfiere a la interfaz IFE o EIFE con versión de firmware ≤V004.005.000 mediante el protocolo FTP utilizando el software de configuración CET850 . La configuración in situ requiere conexión Ethernet a la interfaz IFE o EIFE .

NOTA:
  • Los archivos CID.exi solo se pueden cargar en la carpeta IEC 61850 de la interfaz IFE o EIFE de uno en uno.

  • Si la interfaz IFE o EIFE se restablece a la configuración de fábrica, se borra el archivo CID.exi de la interfaz IFE o EIFE .

    La interfaz IFE o EIFE debe volver a transferirse y el archivo CID.exi debe volver a transferirse a la interfaz IFE o EIFE

El siguiente procedimiento describe cómo transferir el archivo CID.exi IEC 61850 a la interfaz IFE o EIFE :

Paso

Acción

1

Ejecute el software de configuración de CET850 .

2

Introduzca la dirección IP de la interfaz IFE o EIFE para conectarse a la interfaz IFE o EIFE mediante FTP.

NOTA: El archivo CID.exi anterior puede archivarse como parte de la información histórica de IED .

3

Introduzca las credenciales de inicio de sesión en FTP. Si las credenciales se verifican correctamente, los archivos CID.exi se transferirán a la interfaz IFE o EIFE .

NOTA: La transferencia de archivos CID.exi a través de FTP está protegida por contraseña con la función Control de acceso basado en roles de la interfaz IFE o EIFE . Solo los usuarios con roles de Ingeniero o Instalador pueden transferir los archivos CID.exi.

4

La interfaz IFE o EIFE valida el archivo CID.exi.

NOTA: Si el archivo CID.exi no es válido, las características de IEC 61850 del MasterPact MTZ IED no funcionarán y el LED ULP parpadeará 5 veces para indicar la discrepancia en la configuración.

5

Cuando se valide correctamente el archivo CID.exi, se recomienda desactivar la configuración FTP en la página web IFE o EIFE .

NOTA: Solo los usuarios con el rol de administrador pueden cambiar los ajustes de FTP.

Para obtener más información, consulte Enerlin'X EIFE - Interfaz Ethernet para un interruptor automático - Guía del usuario o Enerlin'X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático MasterPact MTZ seccionable - Guía del usuario.

La siguiente figura muestra las credenciales FTP requeridas para MasterPact MTZ IED :

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.