DOCA0162ES-01

Funciones configurables de la norma IEC 61850

Los conjuntos de datos están preconfigurados. Las funciones IEC 61850 configurables del MasterPact MTZ IED son:

  • Bloques de control de informes

  • Desencadenadores de informes

  • Valor de banda muerta

  • Control del interruptor automático

Para configurar conexiones de cliente y habilitar los informes, consulta Software de configuración CET850 IEC 61850 - Manual del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.