DOCA0162ES-01

Configuración de informes

El software de configuración CET850 se puede utilizar para ver informes no almacenados en búfer. Todas las conexiones de cliente pueden habilitar este informe cuando está disponible. Este informe se envía a los clientes que han habilitado este informe.

Este informe debe estar en LLN0, pues contiene datos de otros nodos lógicos situados dentro de ese dispositivo lógico.

NOTA: Se recomienda no modificar estos datos, pues todos los informes están preconfigurados.

Cuando hay informes no almacenados en búfer habilitados, los informes se transmiten. Si el cliente no está conectado o si hay algún problema de comunicación, el informe se pierde.

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
No crees, modifiques ni elimines informes preconfigurados.
Si no se siguen estas instrucciones, podrían perderse la comunicación o los informes de datos.

El archivo de configuración MasterPact MTZ está limitado a 24 informes no almacenados en búfer. Esto corresponde a un máximo de 4 conexiones de cliente con 6 informes no almacenados en búfer para cada conexión.

NOTA:
  • Si el número máximo de informes o conexiones de cliente supera el límite, la interfaz IFE o EIFE rechazará los informes correspondientes a nuevos clientes.

  • La frecuencia de actualización mínima de los datos IEC 61850 es 1 segundo. Los datos del MasterPact MTZ IED asociados se actualizan con más frecuencia.

El archivo ICD para el MasterPact MTZ IED está preconfigurado con 6 informes no almacenados en búfer:

Informe

Descripción

Estado de funcionamiento

Datos de informes del conjunto de datos sobre el estado de funcionamiento

Estado del interruptor

Datos de informes del conjunto de datos sobre el estado del interruptor

Protecciones

Datos de informes del conjunto de datos sobre protecciones

Mediciones

Datos de informes del conjunto de datos sobre mediciones

Energía

Datos de informes del conjunto de datos sobre energía

GGIO

Datos de informes del conjunto de datos sobre GGIO

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.