DOCA0162ES-01

Conexiones de cliente TCP/IP

La norma de comunicación IEC 61850 está disponible solo mediante el puerto Ethernet de la interfaz IFE o EIFE . Puede conectarse un máximo de cuatro clientes IEC 61850 por cada MasterPact MTZ IED .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.