DOCA0162ES-01

Declaración de cumplimiento de implementación de modelo

Introducción

La declaración de cumplimiento de implementación de modelo (MICS) está definida por IEC 61850 -7-3 y IEC 61850 -7-4, y proporciona las siguientes especificaciones:

  • Nodos lógicos, utilizados para modelar dispositivos y funciones de subestación.

  • Clases de datos comunes y clases de atributos de datos comunes utilizadas en los nodos lógicos.

Los requisitos de datos se clasifican del siguiente modo:

  • M: obligatorio

  • O: opcional

  • C: condicional

  • E: extensión

  • X: admitido

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.