DOCA0162ES-01

@updated D3
Introducción

La configuración de MasterPact MTZ IED incluye dos operaciones:

  • MasterPact MTZ Generación de archivo CID.exi (configuración sin conexión) usando el software de configuración CET850 .

    El archivo CID.exi puede configurarse y crearse sin conexión sin ninguna conexión con IFE /EIFE interface .

  • Transferencia de archivo CID.exi a IFE o EIFE interface (configuración in situ)

    Después de transferir el archivo CID.exi, IFE o EIFE interface lo validan.

    • El archivo CID se transfiere a la interfaz IFE o EIFE con la versión de firmware ≤V004.005.000 mediante el protocolo FTP utilizando el software de configuración CET850 . Consulte el procedimiento de transferencia de archivos.

    • El archivo CID se transfiere a la interfaz IFE o EIFE con la versión de firmware ≥V004.006.000 mediante el protocolo FTPS utilizando un cliente FTPS, como FileZilla o WinSCP. Consulte el procedimiento de transferencia de archivos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.