DOCA0162ES-01

Conjuntos de datos preconfigurados

Para MasterPact MTZ IED , hay 6 conjuntos de datos preconfigurados con valores de datos predefinidos.

AVISO
PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN
No modifique los valores de datos de los conjuntos de datos preconfigurados. Si se modifican los valores de datos, el archivo CID resultante no funcionará en el MasterPact MTZ IED .
El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a la pérdida de comunicación.

El software de configuración CET850 se puede utilizar para ver conjuntos de datos en el archivo CID .

El archivo ICD del MasterPact MTZ IED está preconfigurado con 6 conjuntos de datos:

Conjuntos de datos

Descripción

Estado de funcionamiento

Contiene la información de estado de todos los nodos lógicos

Estado del interruptor

Contiene los nodos lógicos XCBR, Ext_GGIO1 y CSWI

Protecciones

Contiene los nodos lógicos PTOC, PTOV, PTUV, PTOF, PTUF, PDOP, PTRC y PIOC

Mediciones

Contiene los nodos lógicos MMXU y MHAI

Energía

Contiene el nodo lógico MMTR

GGIO

Contiene el nodo lógico GGIO

La siguiente figura muestra los detalles de los conjuntos de datos preconfigurados:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.