DOCA0162ES-01

Acerca de este libro

Alcance del documento

El objetivo de este documento es proporcionar a los usuarios, instaladores y personal de mantenimiento la información técnica necesaria para utilizar el estándar de comunicación IEC 61850 en las siguientes gamas de interruptores automáticos:

  • MasterPact Interruptores automáticos ™ MTZ1 de 630 a 1600 A

  • MasterPact Interruptores automáticos ™ MTZ2 de 800 a 4000 A

  • MasterPact Interruptores automáticos ™ MTZ3 de 4000 a 6300 A

Campo de aplicación

Este documento es válido para:

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ1/MTZ2/MTZ3

  • Unidad de control MicroLogic ™ X con módulo digital IEC 61850 para MasterPact MTZ instalado

  • Conectado a una red Ethernet usando:

    • una interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático;

      o
    • una interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ .

Este documento es válido para los dispositivos con una versión de firmware igual o mayor que la versión de firmware mínima requerida:

Módulo IMU

Número de referencia

Versión del firmware

Unidad de control MicroLogic X

-

≥V004.000.000

Módulo IO

LV434063

≥V003.004.005

Interfaz Ethernet IFE

LV434001

≥V004.001.000

Interfaz Ethernet EIFE

LV851001

≥V004.001.000

Puede actualizar el firmware de los dispositivos que utilizan la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Información en línea

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda instalar la versión más reciente y actualizada disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran en línea. Para acceder a la información en línea, vaya a la página web de Schneider Electric.

Documentos relacionados para dispositivos IEC

Título de la documentación

Número de referencia

Software de configuración CET850 IEC 61850 - Manual del usuario

SEPED306025EN

MasterPact MTZ Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

DOCA0102ES

Sistema ULP (Universal Logic Plug) para interruptores automáticos ComPact y MasterPact - Guía del usuario

DOCA0093EN

Enerlin’X IFE - Interfaz Ethernet para un interruptor automático - Guía del usuario

DOCA0142ES

Enerlin’X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ - Guía del usuario

DOCA0106ES

Enerlin’X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario

DOCA0055ES

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio https://www.se.com/en/download.

Documentos relacionados para dispositivos UL

Título de la documentación

Número de referencia

Software de configuración CET850 IEC 61850 - Manual del usuario

SEPED306025EN

MasterPact MTZ Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

DOCA0102ES

Sistema ULP (Universal Logic Plug) para interruptores automáticos PowerPact y MasterPact - Guía del usuario

0602IB1503(EN)

Enerlin’X IFE - Interfaz Ethernet para un interruptor automático - Guía del usuario

0602IB1801ES

Enerlin’X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ - Guía del usuario

DOCA0106ES

Enerlin’X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario

0613IB1317(EN)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio https://www.se.com/en/download.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.