DOCA0162ES-01

Funciones

La siguiente tabla indica las funciones configurables en la implementación MasterPact MTZ de la norma de comunicación IEC 61850 :

Función

Descripción

Conjuntos de datos

Un conjunto de datos (DS) es una colección de valores de datos de cualquier nodo lógico. Hay un máximo de 6 conjuntos de datos preconfigurados en .ICD .

Bloques de control de informes

Los bloques de control de informes (RCB) están asociados con un conjunto de datos específico. Cuando el informe está habilitado y se cumplen las condiciones del desencadenador, el informe se envía a un cliente específico. Los RCB están preconfigurados,

Para obtener más información, consulta Configuración de informes.

Opciones de desencadenador

Las opciones de desencadenador se especifican en las opciones de RCB en el archivo CID , que incluye:

  • Cambio de calidad

  • Cambio de datos (utilizando valores de banda muerta)

  • Actualización de datos

  • Período de integridad

  • Interrogación general

Para obtener más información, consulta Configuración de desencadenadores de informes .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.