DOCA0162ES-01

Configuración de desencadenadores de informes

Los desencadenadores de informes permiten al MasterPact MTZ IED generar y enviar informes automáticamente a los clientes cuando se cumplen determinadas condiciones. Se configuran utilizando el software de configuración CET850 .

NOTA: Se recomienda establecer la configuración predeterminada.

La siguiente figura muestra los ajustes de configuración de los bloques de control de informes:


La lista de desencadenadores de informes es la siguiente:

Desencadenadores de informes

Descripción

Valor/comentarios

Condiciones de los desencadenadores admitidas

Integridad

Admitida

Cambio de datos

Admitido

Actualización de datos

Admitido (se puede configurar, pero no hay datos de proceso de los que informar para esta condición)

Cambio de calidad

Admitido

Interrogación general

Admitido

Campos opcionales admitidos

Número de secuencia

Admitido

Marca de hora de informe

Admitido

Motivo de la inclusión

Admitido

Nombre de conjunto de datos

Admitido

Referencia de datos

Admitido

Conf-rev

Admitido

Segmentación

No admitido

Envío de informes segmentados

Admitido

Segundo cambio de valor analógico o digital durante el tiempo de almacenamiento en búfer

El informe se envía inmediatamente

Miembros de RCB intercambiables online

RptID, OptFlds, BufTm, TrgOpts, IntgPd y RptEna

Gestión de URCB

La autoindexación de URCB con el uso del atributo RptEnabledmax="n" se admite. Las URCB indexadas son visibles desde todos los clientes

Para conocer la lista completa de los desencadenadores de informes, consulta Declaración de cumplimiento Abstract Communication Services Interface.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.