DOCA0162ES-01

Generación del archivo MasterPact MTZ CID (configuración offline)

AVISO
ARCHIVOS ICD O CID INCOMPATIBLES
Utiliza solo el software de configuración CET850 para editar archivos ICD o CID para el MasterPact MTZ IED .
No seguir estas instrucciones puede provocar discrepancia de la configuración o bien pérdida de comunicación.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el software de configuración CET850 , consulta Software de configuración CET850 IEC 61850 - Manual del usuario.

Paso

Acción

1

Accede al archivo ICD con el software de configuración CET850 .

2

Introduce las propiedades de archivo para configurar el MasterPact MTZ IED . Entre las propiedades que deben configurarse en el archivo CID se incluyen las siguientes:

NOTA: Introduce las notas de revisión y cambia el seguimiento de la información en las propiedades de encabezado.

3

Revisa los conjuntos de datos preconfigurados y los bloques de control de informes.

4

Configura las descripciones (campo "d") de las hojas de nodos lógicos si es necesario.

5

Crea el archivo CID .

La siguiente imagen muestra cómo acceder al archivo ICD con el software de configuración CET850:




La siguiente imagen muestra las propiedades de archivo que se deben configurar en el archivo CID para el MasterPact MTZ IED :


Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.