DOCA0162ES-01

Declaraciones de cumplimiento (Edition 2.0)

Este apéndice describe el cumplimiento de la norma de comunicación IEC 61850 Edition 2.0. No describe la propia norma, sino que solo se describen los detalles de la implementación IEC 61850 de la norma en el MasterPact MTZ IED en cuanto a servicios, modelado, excepciones, extensiones y adaptaciones.

El cumplimiento se describe en las siguientes declaraciones:

  • Declaración de cumplimiento Abstract Communication Services Interface (ACSI): describe Abstract Communication Services Interface (qué servicios están implementados). Estos servicios se asignan a Specific Communication Services Model (SCSM), descrito en la declaración de cumplimiento de implementación de protocolo (PICS).

  • Declaración de cumplimiento de implementación de modelo (MICS): describe cómo se implementa el modelo de información.

  • Declaración de cumplimiento de implementación de protocolo (PICS): describe cómo se implementa la norma IEC 61850 .

  • Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT): describe información adicional específica sobre la información no contenida en las declaraciones estándar anteriores.

  • TISSUES Implementation Conformance Statement (TICS): describe problemas técnicos incorporados en nuestra implementación de la norma IEC 61850 .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.