DOCA0162ES-01

TISSUES Implementation Conformance Statement

Introducción

UCA IUG QAP exige TISSUES Implementation Conformance Statement (TICS) para realizar la prueba de cumplimiento.

Las funciones admitidas se indican de la siguiente forma:

  • Y: implementado

  • Na: no aplicable

Asuntos de interoperabilidad (Intop) obligatorios

TISSUES Intop implementados

Pieza

TISSUE

Descripción

Implementado

8-1

116

¿GetNameList con respuesta vacía?

Y

165

Respuesta de error incorrecta para GetDataSetValues

Y

183

Gestión de errores de GetNameList

Y

7-4

None

7-3

28

Definición de APC

Na

54

Point def xVal, not cVal

Na

55

¿Ineut = Ires?

Na

60

Faltan servicios en las tablas

Na

63

mag in CDC CMV

Y

65

Cálculo de banda muerta de una opción de vector y desencadenador

Na

219

operTm in ACT

Na

270

Valores RMS WYE y DEL

Na

7-2

30

Parámetro de control T

Y

31

Error de tipografía

Na

32

Error de tipografía en sintaxis

Na

35

Typo syntax control time

Na

36

Falta el parámetro de sintaxis Dset-Ref

Na

37

Syntax GOOSE “T” type

Na

39

Add DstAddr to GoCB

Na

40

Mensaje GOOSE AppID a GoID

Na

41

GsCb AppIE a GoID

Na

42

Marca de hora SV: EntryTime a TimeStamp

Na

43

Semántica de control T

Na

44

AddCause: Object not sel

Na

45

Falta AddCauses (neg range)

Na

46

Cancelación de comprobación de sincronización

Na

47

"." ¿en nombre de LD?

Y

49

BRCB TimeOfEntry (parte de n.º 453)

Na

50

¿LLName empieza con número?

Y

51

Falta ARRAY [0..num]

Y

52

Ambiguity GOOSE SqNum

Na

53

Add DstAddr to GsCB, SV

Na

151

Limitación de nombre para bloques de control

Y

166

Atributo DataRef en Log

Na

185

Registro: período de integridad

Na

189

Formato SV

Na

190

BRCB: EntryID y TimeOfEntry (parte de n.º 453)

Na

191

BRCB: informes de integridad y almacenamiento en búfer (parte de n.º 453)

Na

234

Nuevo tipo CtxInt (los valores enumerados se asignan a entero de 8 bits)

Na

275

Declaración confusa sobre uso de GI (parte de n.º 453)

Y

278

EntryID no válido para un servidor (parte de n.º 453)

Y

6

1

Sintaxis

Na

5

ExtensionAttributeNameEnum está limitado

Na

8

Enumeración SIUnit para W

Y

10

Tipo base para uso de bitstring

Y

17

Sintaxis de elementos DAI/SDI

Na

169

El orden de los valores enumerados difiere de 7-3

Y

Asuntos de interoperabilidad (Intop) opocionales

TISSUES Intop implementados

Pieza

TISSUE

Descripción

Implementado

8-1

235

Longitud de extensión de nombre

Y

246

Respuesta negativa de control (SBOns) con LastApplError

Na

545

Omitir directorios de archivos sin archivos

Na

7-2

333

Habilitar un GoCB incompleto

Na

453

Combinación de todos los problemas de informes y registro

Na

6

245

Atributo RptId en SCL

Y

529

Sustituir sev: desconocido por desconocido

Na

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.