DOCA0162ES-01

@updated D1, @updated D2
File Transfer Protocol/File Transfer Protocol Secure

Para la interfaz IFE o EIFE con la versión de firmware ≤V004.005.000, utilice el protocolo FTP y el software de configuración CET850 para transferir los archivos CID.exi.

Para la interfaz IFE o EIFE con la versión de firmware ≥V004.006.000, utilice un cliente FTPS, como FileZilla o WinSCP, para transferir los archivos CID.exi.

La transferencia de archivos CID.exi mediante FTP o FTPS está protegida con contraseña por la función de control de acceso basado en rol (RBAC) en la interfaz IFE o EIFE . Solo los usuarios con roles de Ingeniero o Instalador pueden transferir los archivos CID.exi.

Para obtener más información sobre los roles de usuario, consulte las siguientes guías del usuario:

Cuando se ha transferido un archivo CID.exi válido a la interfaz IFE o EIFE y si el módulo digital IEC 61850 para MasterPact MTZ está instalado en la unidad de control MicroLogic X, el MasterPact MTZ IED funciona como servidor y proporciona información a los sistemas de subestación cliente IEC 61850 .

Las carpetas IEC 61850 de IFE o EIFE interface están configuradas de fábrica y no se pueden modificar. La estructura de archivos o carpetas de los archivos FTP o FTPS en IFE o EIFE interface no se puede cambiar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.