DOCA0162ES-01

Configuración del control del interruptor automático

El MasterPact MTZ IED admite las siguientes funciones de control:

  • Control directo con seguridad normal

  • Select Before Operate (SBO) con seguridad normal

  • Select Before Operate (SBO) con seguridad mejorada (configuración predeterminada)

NOTA: Para el funcionamiento del interruptor automático, el MasterPact MTZ IED debe ser automático: modo remoto para permitir el control del estándar de comunicación IEC 61850 .

Para cambiar los modos de control, utiliza las herramientas de ingeniería del sistema (por ejemplo, PASIC-GEA).

Para obtener más información sobre el modelo de control, consulta Modelo de control.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.