DOCA0162ZH-01

测试用协议实现附加信息

简介

MasterPact MTZ IEDIEC 61850 接口的测试用协议实现附加信息 (PIXIT) 适用于固件版本不低于 V004.001.000 的 IFE /EIFE 接口。

PIXIT 是合规测试以及 IEC 61850 -10 PICS 和 MICS 的基础。PIXIT 条目包含 PICS、MICS、TICS 文档或 SCL 文件中没有的信息。

下面的表格指出了按照 IEC 61850 -10 构造的适用 ACSI 服务模型的 PIXIT。

ACSI 服务模型

文档

ID

版本

描述

值/说明

Do1

2

如何显示数据模型中没有的所需固件版本?

LD0/LLN0/NamPlt/swRev [DC]

关联模型

ID

版本

描述

值/说明

As1

1

可同时建立关联的客户端数量上限

4

As2

1、2

TCP_KEEPALIVE 值

20 秒
推荐范围为 1...20 秒

As3

1、2

连接丢失检测时间

3 次重试 * 20 秒 = 60 秒

As4

-

尚不支持身份验证

As5

1、2

哪些关联参数是成功建立关联所必要的?

  • 传输选择器 - 是

  • 会话选择器 - 是

  • 显示选择器 - 是

  • AP 标题 - 是

  • AE 限定符 - 是

As6

1、2

如果关联参数是建立关联所必要的,请描述正确的值

  • 传输选择器 - 0001

  • 会话选择器 - 0001

  • 显示选择器 - 00000001

  • AP 标题 - 1,3,9999,33

  • AE 限定符 - 1

As7

1、2

MMS PDU 大小的上、下限是多少?

最大 - 20480 字节

最小 - 1024 字节

As8

1、2

断电后的最长启动时间是多少?

MasterPact MTZ IED 启动时间(包括服务器功能的启动时间)平均为 60 秒

As9

1、2

此设备是否仅用作测试设备?(测试设备不需要非易失性配置;但无法作为子站自动化系统的组成部分)

服务器模型

ID

版本

描述

值/说明

Sr1

1、2

支持(服务器可以设置)哪些模拟量值 (MX) 品质位?

  • 有效性:

    • 是 - 良好

    • 是 - 无效

    • 否 - 保留

    • 是 - 疑似有问题

    • 否 - 溢出

    • 否 - 超出范围

    • 否 - 引用不正确

    • 否 - 不稳定

    • 否 - 故障

    • 否 - 旧数据

    • 否 - 不一致

    • 否 - 不准确

  • 来源:

    • 是 - 过程

    • 否 - 已替换

    • 否 - 测试

    • 否 - 已阻止操作符

Sr2

1、2

支持(服务器可以设置)哪些状态值 (ST) 品质位?

  • 有效性:

    • 是 - 良好

    • 是 - 无效

    • 否 - 保留

    • 否 - 疑似有问题

    • 否 - 引用不正确

    • 否 - 不稳定

    • 否 - 故障

    • 否 - 旧数据

    • 否 - 不一致

    • 否 - 不准确

  • 来源:

    • 是 - 过程

    • 否 - 已替换

    • 否 - 测试

    • 否 - 已阻止操作符

Sr3

-

一个 GetDataValues 请求中最多可以有多少个对象引用?

不适用

Sr4

-

一个 SetDataValues 请求中最多可以有多少个对象引用?

不适用

Sr5

1

支持哪些模式值?(1)

On - 是

[On-] Blocked - 否

Test - 否

Test/Blocked - 否

Off - 是

(1) IEC 61850 -6:2009 第 9.5.6 条规定,如果仅支持枚举值集的子范围,在 ICD 文件中应通过枚举类型对此予以指示,其中不支持的值则缺失。

数据集模型

ID

版本

描述

值/说明

Ds1

1

一个数据集中最多可以有多少个数据元素(依据 ICD 设置)?

最大属性数 = 100

Ds2

1

一个或多个客户端可以创建多少个持久数据集(这个数量包含预定义数据集)?

不支持

Ds3

1

一个或多个客户端可以创建多少个非持久数据集?

不支持

报告模型

ID

版本

描述

值/说明

Rp1

1

支持的触发条件(依据 PICS)

完整性 - 是

数据变化 - 是

品质变化 - 是

数据更新 - 是(1)

总召 - 是

Rp2

1

支持的选填字段有

sequence-number - 是

report-time-stamp - 是

reason-for-inclusion - 是

data-set-name - 是

Data-reference - 是

Buffer-overflow - 否

EntryID - 否

Conf-rev - 是

分段 - 否

Rp3

1、2

服务器是否能够发送分段报告?
(在不支持的情况下,可以拒绝与小于 PDU 大小下限的 PDU 建立关联请求)

Rp4

1、2

与缓冲周期内同一模拟数据值的第二个内部数据变化通知相关的机制(依据 IEC 61850 -7-2 $17.2.2.9)

立即发送报告

Rp5

1

多客户端 URCB 可用性(依据 IEC 61850 -7-2:2003 $14.2.1)

每个 URCB 仅对一个客户端显示

Rp6

-

entryID 是什么格式?

不适用

Rp7

1、2

每个 BRCB 的缓冲区大小是多少,或者换言之,可以缓冲多少个报告?

不适用

Rp8

-

动态预配置 RCB 属性,依据 SCL 报告设置

不适用

Rp9

1

报告的数据集是否可以包含:

- 结构化数据对象?


- 数据属性?




Rp10

1、2

二进制事件的扫描循环是多长?

它是固定的还是可配置的?

300 毫秒


固定

Rp11

1

设备是否支持为 SCL 中的特定客户端预先分配 RCB?

Rp12

2

重启服务器后,ConfRev 的值是恢复为原始配置,还是保留重启前的配置?

保留重启前的配置

缺省:1

Rp13

1、2

服务器是否接受任何客户端来配置或启用 ResvTms=-1 的 BRCB?

哪些字段用于标识?

不适用



AP 标题 Y/N(不适用)

AE 限定符 Y/N(不适用)

<其他字段> Y/N(不适用)

Rp14

1、2

何时显示 BRCB.ResvTms
如果客户端不写入,那么 BRCB.ResvTms 的缺省值是多少(必须 > 0)

或者

在不显示 BRCB.ResvTms 时,内部保留时间是多少(必须 ≥ 0)

不适用




毫秒,或者不适用

注: 两个都不得为“不适用”
(1) 支持,但未被过程更新。

控制模型

ID

版本

描述

值/说明

Ct1

1

支持哪些控制模型?
(依据 Ed2 的 ICD 文件枚举)

DOns:是

SBOns:是

DOes:否

SBOes:是

Ct2

1、2

控制模型是固定的、可配置的和/或动态的?

对于 SPC,是固定的,对于 DPC,是可配置的(SCL 中的 Breaker-Manual)

Ct3

-

是否支持 TimeActivatedOperate
(依据 PICS 或 SCL

不适用

Ct4

-

是否支持 operate-many
(依据 sboClass

不适用
请参见数据模型 (ICD ) 中的 sboClass(不适用)

Ct5

1

SelectWithValue 和/或 Operate 请求中设置了测试属性(当 N 测试过程 Ctl2 适用时),DUT 是否将激活控制输出?

不适用

Ct6

-

SelectWithValue 和/或 Operate 请求中的时间 (T) 属性的条件是什么?

不适用

Ct7

-

是否支持脉冲配置(依据 pulseConfig)?

不适用

Ct8

1

设置了检查条件时,DUT 有什么行为?




这种行为是固定的、可配置的、还是可在线更改的?

同步检查 - 否

联锁检查 - 否

DUT 忽略检查值,命令照常执行。

固定

Ct9

1、2

支持哪些附加原因诊断?

是 - Unknown

是 - Not-supported

是 - Blocked-by-switching-hierarchy

是 - Select-failed

否 - Invalid-position

是 - Position-reached

否 - Step-limit

是 - Blocked-by-Mode

否 - Blocked-by-process

否 - Blocked-by-interlocking

否 - Blocked-by-synchrocheck

是 - Command-already-in-execution

是 - Blocked-by-health

否 - 1-of-n-control

否 - Abortion-by-cancel

否 - Time-limit-over

是 - Abortion-by-trip

是 - Object-not-selected


版本 1 特有值:

无 Parameter-change-in-execution(PCIE 版本 1 语义)


版本 2 特有值:

是 - Object-already-selected

是 - No-access-authority

否 - Ended-with-overshoot

否 - Abortion-due-to-deviation

否 - Abortion-by-communication-loss

是 - Blocked-by-command

否 - None

是 - Inconsistent-parameters

是 - Locked-by-other-client

否 - Parameter-change-in-execution(PCIE 版本 2 语义)

Ct10

1、2

如何使用 SelectWithValue 请求强制 test-not-ok 响应?

不适用

Ct11

1、2

如何使用 Select 请求强制 test-not-ok 响应?

不适用

Ct12

1、2

如何使用 Operate 请求强制 test-not-ok 响应?

DOns:将设备置于本地模式

SBOns:同上

DOes:不适用

SBOes:同上

Ct13

1、2

支持或接受哪种来源类别?

是 - 间隔层控制

是 - 站点控制

是 - 远程控制

是 - 自动间隔层控制

是 - 自动站点控制

是 - 自动远程控制

是 - 维护

是 - 过程

Ct14

1、2

如果 orCat 值不受支持或者无效,会发生什么情况?

DOns:控制命令遭拒

SBOns:控制命令遭拒

DOes:不适用

SBOes:控制命令遭拒

Ct15

1、2

IED 是支持 SelectWithValue,还是以与当前状态值相同的控制值运行?





这种行为是否可配置?

DOns:是

SBOns:是 (Addcause PosRch)

DOes:不适用

SBOes:是 (Addcause PosRch)



可配置:否

Ct16

1、2

IED 是否同时支持对来自 2 个不同客户端的相同控制对象进行选择或操作?

DOns:是(缺省为“是”)

SBOns:否(缺省为“否”)

DOes:不适用
(缺省为“是”)

SBOes:否(缺省为“是”)

Ct17

1

在已经选择了控制对象的情况下 (Tissue #334),IED 是否支持来自同一客户端的 Select/SelectWithValue

SBOns:是

SBOes:否

Ct18

1、2

对于 SBOes,内部验证是否在 SelectWithValue 和/或 Operate 步骤期间执行?

Ct19

-

是否可以通过 Mod=Off 或 [On-] Blocked 阻止控制操作(依据 PIXIT-Sr5)?

不适用

Ct20

1、2

IED 是否支持本地或远程操作?

Ct21

1、2

对于正常安全模式下的控制,IED 是否将包含 LastApplError 的信息报告作为 Operate 响应的一部分来发送?

SBOns:是

DOns:是

Ct22

2

如何强制 parameter-change-in-execution

SBOns:不适用

SBOes:不适用

Ct23

1、2

可以同时选择多少个 SBOns 或 SBOes 控制对象?

SBOns:多个(需要更多 IFE 接口)

SBOes:多个(需要更多 IFE 接口)

Ct24

1、2

是否能够强制可控对象保持其旧状态,比如,无法对内部可控对象执行这种强制,但可以对 DUT 外的开关(如断路器)执行这种强制?

Ct25

1、2

当支持 CDC=DPC 时,是否可以使 DPC(可控双点)进入中间状态 (00)?

Ct26

1、2

以有限运行超时命名控制点(如有),并指定此超时(毫秒)

DOes:不适用

SBOes:LD0/CSWI.Pos(120000 毫秒)

Ct27

2

IED 是否支持包含外部信号的控制对象?

DOns:是

SBOns:是

DOes:不适用

SBOes:是

Ct28

-

-

不适用,保留为占位符

时间同步模型

ID

版本

描述

值/说明

Tm1,

1

支持(IED 可以设置)哪些时间品质位?

是 - LeapSecondsKnown

缺省:False

是 - ClockNotSynchronized

Tm2

1、2

描述所有服务器停止响应时的行为?

时间服务器丢失检测时间是多久?

设置 - 丢失检测时间后的 ClockNotSynchronized

最大值:60 秒

Tm3

1、2

时间服务器获得新时间需要多长时间?

取决于内部与时间服务器之间的时间差

最大值:自上次同步后 60 秒

Tm4

1、2

何时设置时间品质位 ClockFailure

从不设置或者在...时设置
测试方式...或者无法测试

Tm5

1

何时设置时间品质位 Clock not Synchronized

丢失与所有时间服务器的连接时

Tm6

-

二进制事件的时间戳是否根据所配置的扫描循环进行了调整?

不适用

Tm7

1

设备是否支持时区和夏令时?

Tm8

1、2

验证了 NTP 响应包的哪些属性?

Y/N - 闰时间指示符不等于 3

Y/N - 模式等于 SERVER

Y/N - OriginateTimestamp 的值等于 NTP 客户端发送作为 Transmit Timestamp 的值

Y/N - 检查接收/传输时间戳字段是否合理

Y/N - NTP 版本 3 和/或 4

Y/N - 其他(描述)

Tm9

1、2

COMTRADE 文件是否有本地时间或 UTC 时间?

不适用

它是否可配置?

不适用

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.