DOCA0162ES-01

Nodos lógicos compatibles

La siguiente tabla indica los nodos lógicos admitidos en la implementación MasterPact MTZ de la norma de comunicación IEC 61850 :

Nodo lógico

Descripción

CSWI

Controlador del interruptor. Se utiliza para controlar interruptores automáticos.

GGIO

Módulo IO de proceso genérico.

Para obtener más información sobre las entradas y las salidas del módulo IO, consulta Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario

LLN0

Cero de nodo lógico. Contiene los datos relacionados con el aparato electrónico inteligente asociado (IED ).

LPHD

Aparato físico. Contiene información relacionada con el aparato físico.

MHAI

Armónicos. Están formados por valores armónicos como THD.

MMTR

Medición. Está formada por los valores integrados (energía), sobre todo para facturación.

MMXU

Mediciones. Están formadas por el flujo de corriente, tensión y potencia por fase y total para operaciones.

PTOC

Protección contra sobrecorriente temporal.

PIOC

Protección contra sobrecorriente instantánea.

PTOV

Protección contra sobretensión.

PTUV

Protección contra infratensión.

PDOP

Protección de la inversión de alimentación.

PTRC

Condiciones del disparo de protección.

XCBR

Interruptor automático. Muestra el estado del interruptor automático.

PTUF

Protección contra infrafrecuencia

PTOF

Protección contra sobrefrecuencia

Para obtener más información sobre los nodos lógicos, consulta Apéndice A.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.