DOCA0162ES-01

Descripción general

El software CET850 es un software de configuración IEC 61850 de Schneider Electric. Este software debe utilizarse para crear, mostrar, modificar u optimizar la configuración IEC 61850 de los MasterPact MTZ IED .


  1. Cree una configuración IEC 61850 usando un archivo ICD , IID o CID como entrada.

  2. Edite un archivo CID , SCD , IID o ICD personalizado por el usuario existente para modificar su contenido haciendo lo siguiente:

    • Mostrando la configuración.

    • Modificando valores de parámetros de comunicación.

    • Para MasterPact MTZ IED , todos los bloques de control de informes y conjuntos de datos están preconfigurados.

      NOTA: No se recomienda modificar/editar estos valores de parámetros.
  3. Genere un archivo CID para almacenar la configuración, que luego se puede importar en el MasterPact MTZ IED utilizando el software de configuración CET850 .

  4. Genere un archivo SCD para almacenar la configuración, que luego se puede importar en cualquier herramienta de configuración IEC 61850 .

  5. Genere un archivo IID para almacenar la configuración específica de un IED instanciado, que luego pueden utilizar otras herramientas de configuración del sistema IEC 61850 .

  6. @updated D1, @updated D2

    Cargue el archivo CID en la interfaz IFE /EIFE .

Para obtener más información, consulte Software de configuración de CET850 IEC 61850 - Manual del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.