DOCA0101FR-09

Unité de contrôle MicroLogic X : Description

Introduction

L'unité de contrôle MicroLogic X comprend :

  • Des voyants permettant de surveiller l'état du disjoncteur

  • Une interface IHM locale incluant un afficheur graphique avec rétroéclairage en couleur, des boutons contextuels et des boutons dédiés

  • Des voyants permettant de surveiller la cause des déclenchements et des alarmes

Description de l'unité de contrôle

A Voyant Ready

B Voyant de service

C Voyant ERMS

D Écran d'affichage graphique

E Zone de communication sans fil NFC

F Bouton Accueil

G Trois boutons contextuels

H Bouton Échap ESC

I Voyant Bluetooth

J Bouton d'activation Bluetooth

K Bouton de test de la protection terre et différentielle (MicroLogic 6.0 X et 7.0 X)

L Bouton de test/acquittement pour les alarmes et les voyants de cause de déclenchement

M Port mini-USB sous couvercle en caoutchouc

N Voyants surchage et cause de déclenchement

O Couvercle de la pile interne

P Module d'alimentation de tension VPS (en option)

Q Voyant VPS indiquant que le module VPS alimente l'unité de contrôle

R Code QR d'accès aux informations produit

S Numéro d'identification de l'unité de contrôle

T Type de l'unité de contrôle

U Calibreur avec le courant nominal du disjoncteur

V Capot de protection en plastique

Voyants d'état

Voyant

Description

Ready

Le voyant Ready clignote lentement lorsque les fonctions de protection standard de l'unité de contrôle sont opérationnelles.

Le voyant de service informe l'utilisateur de l'état de santé du disjoncteur.

  • Voyant orange : alarme de sévérité moyenne détectée, nécessite une opération de maintenance non urgente.

  • Voyant rouge : alarme de sévérité haute détectée, nécessite une opération de maintenance immédiate.

ERMS

Le voyant ERMS (fonction de réduction des risques en phase de maintenance) peut présenter les états suivants :

  • Bleu : fonction ERMS enclenchée

  • Éteint : ERMS désengagé

Écran IHM local avec boutons contextuels et dédiés

Les boutons et l'écran IHM local permettent de :

  • Naviguer au sein de la structure des menus

  • Afficher les valeurs surveillées

  • Accéder à et modifier les paramètres de configuration

Zone de communication NFC

La zone de communication NFC est utilisée pour établir une connexion NFC entre un smartphone muni de Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X. Une fois la connexion établie, les données de fonctionnement du disjoncteur sont automatiquement importées dans le smartphone.

Voyant et bouton d'activation Bluetooth

Le bouton d'activation Bluetooth est utilisé pour établir une connexion Bluetooth® Low Energy entre un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X. Une fois la connexion établie, le disjoncteur peut être surveillé et contrôlé depuis le smartphone.

Lorsque le voyant Bluetooth clignote, cela indique que l'unité de contrôle MicroLogic X est en communication avec un dispositif Bluetooth.

Bouton de test

Le bouton de test permet de tester la protection terre pour MicroLogic 6.0 X et la protection différentielle pour MicroLogic 7.0 X.

Voyants de surcharge et de cause de déclenchement

Les indications des quatre voyants de cause de déclenchement dépendent du type de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Voyants

Description

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Pré-alarme de surcharge. La charge est supérieure à 90 % et inférieure à 105 % du paramètre Ir de la protection long retard.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Alarme de surcharge. La charge est supérieure à 105 % du paramètre Ir de la protection long retard.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite à la protection long retard.

  • MicroLogic 2.0 X : Déclenchement suite à la protection instantanée.

  • MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite à la protection court retard ou instantanée.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X : Non applicable.

  • MicroLogic 6.0 X : Déclenchement suite à la protection terre.

  • MicroLogic 7.0 X : Déclenchement suite à la protection différentielle.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Déclenchement suite aux protections facultatives.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X : Résultat non valide de l'unité de contrôle MicroLogic détecté lors de l'auto-test.

NOTE: Si l'unité de contrôle MicroLogic X n'est pas alimentée, les voyants de cause de déclenchement s'éteignent au bout de 4 heures. Vous pouvez ensuite les rallumer en appuyant sur le bouton de test/acquittement.

Bouton de test/acquittement

Le bouton de test/acquittement a les fonctions suivantes :

  • Test de la pile interne ou des voyants : appuyez sur le bouton de test/acquittement pendant moins de 3 secondes. Les quatre voyants de cause de déclenchement s'éteignent pendant une seconde. L'un des résultats suivants :

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement s’allument pendant deux secondes : la pile est OK.

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement clignotent séquentiellement pendant deux secondes : la pile est presque en fin de vie. Remplacez la pile.

    • Les quatre voyants de cause de déclenchement ne s'allument pas : remplacer la pile.

    NOTE: Ce test doit être réalisé immédiatement après le remplacement de la pile interne pour s'assurer du bon fonctionnement de la nouvelle pile. Il pourra ensuite être reproduit à tout moment.
  • Acquittement des événements mémorisés : appuyer sur le bouton de test/acquittement pendant plus de 3 secondes pour acquitter les événements mémorisés. Les voyants de cause de déclenchement et le voyant de service s'éteignent.

Port mini-USB

Retirer le couvercle en caoutchouc du port mini-USB afin de connecter les appareils suivants :

  • Un Mobile Power Pack pour alimenter l'unité de contrôle MicroLogic X.

  • Un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device via une connexion USB OTG.

  • Un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission.

NOTE: L'unité de contrôle MicroLogic X ne prend pas en charge les clés USB. Même si vous branchez une clé USB à l'aide d'un adaptateur, les données ne seront pas transférées.

Code QR

Si le code QR situé à l'avant d'une unité de contrôle MicroLogic X est analysé avec un smartphone qui exécute un lecteur de code QR et est relié à Internet, la page d'accueil Go2SE s'affiche. Cette page affiche certaines informations sur l'appareil et une liste de menus.

Numéro d'identification de l'unité de contrôle

Le numéro d'identification est composé comme suit :

  • Numéro de série de l'unité de contrôle MicroLogic X sous la forme PPPPPPYYWWDLNNNNLV8•••• codée comme suit :

    • PPPPPP : Code usine

    • YY : Année de fabrication (00 à 99), par exemple 16 pour 2016

    • WW : Semaine de fabrication (01 à 53)

    • D : Jour de la semaine, 1 représentant lundi, par exemple 5 pour vendredi

    • L : Code de ligne de fabrication ou de machine, unique au sein de l'usine

    • NNNN : Numéro de produit unique (0001 à 9999) généré le jour de la production par la ligne de fabrication ou la machine de l'usine

  • Référence commerciale de l'unité de contrôle au format LV8•••••

Utilisez le numéro d'identification pour enregistrer votre unité de contrôle MicroLogic X via mySchneider, l'application mobile du service client.

L'enregistrement de votre unité de contrôle MicroLogic X permet de garantir que vos informations sont à jour et permet la traçabilité.

Type de l'unité de contrôle

Ce code indique le type de l'unité de contrôle MicroLogic :

  • Le nombre (par exemple 6.0) définit les types de protection fournis par l'unité de contrôle.

  • La lettre (X) identifie la gamme de l'unité de contrôle.

Pile interne

La pile interne alimente les voyants de cause de déclenchement et les principales fonctions de diagnostic en l'absence de toute autre alimentation.

Module d'alimentation de tension VPS

Le module VPS fournit une alimentation de tension interne à l'unité de contrôle MicroLogic X.

Le module VPS est optionnel pour MicroLogic 2.0 X, 5.0 X et 6.0 X. Il est installé en standard sur MicroLogic 7.0 X.

Calibreur

Les plages de protection dépendent du courant nominal In, défini par le calibreur présent sous l'unité de contrôle MicroLogic X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?