DOCA0101FR-09

Interverrouillage de désarmement automatique à l'extraction DAE

Description

L'interverrouillage de désarmement automatique à l'extraction DAE libère l'énergie du ressort de fermeture lorsqu'un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 débrochable passe de la position Débroché à la position Extrait.

L'interverrouillage DAE est un verrouillage en option, monté à l'intérieur de l'appareil. Il est installé en usine. Pour l'installer sur site, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?