DOCA0101FR-09

Interverrouillage IBPO entre la manivelle d'embrochage et le bouton-poussoir d'ouverture

Description

Lorsque le verrouillage IBPO est installé, un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 débrochable ne peut être débroché en position Fermé.

L'insertion de la manivelle pour débrocher ou embrocher l'appareil débrochable n'est possible que lorsque le bouton-poussoir d'ouverture est enfoncé.

Le verrouillage d'embrochage IBPO est un verrouillage en option, monté à l'intérieur de l'appareil. Il est installé en usine. Pour l'installer sur site, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric.

Insertion de la manivelle d'embrochage lorsque le verrouillage IBPO est installé

Etape

Action

1

Actionnez le bouton-poussoir d'ouverture, et maintenez-le enfoncé.

2

Insérez la manivelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?