Interverrouillage mécanique pour commutateurs de transfert automatiques
Description
L'interverrouillage mécanique pour commutateurs de transfert automatiques entre appareils MasterPacT MTZ empêche les appareils interverrouillés de se fermer en même temps. Les fonctions d'interverrouillage suivantes sont disponibles :
-
Interverrouillage entre deux appareils
-
Interverrouillage entre trois appareils
-
Trois sources
-
Deux source et un couplage
-
Deux source et une source de remplacement
-
Accessoire de condamnation des boutons-poussoirs VBP
L'accessoire de condamnation des boutons-poussoirs VBP assure un degré de sécurité en plus du système d'interverrouillage mécanique.
L'utilisation du capot de condamnation des boutons-poussoirs est obligatoire sur chaque appareil MasterPacT MTZ interverrouillé. Les boutons-poussoirs de fermeture des appareils interverrouillés doivent être verrouillés par des cadenas partageant une même clé pour éviter les ordres de fermeture simultanés de ces appareils.
Pour plus d'informations sur le capot de condamnation des boutons-poussoirs, reportez-vous à la section Accessoire de condamnation des boutons-poussoirs VBP
Interverrouillage mécanique entre deux appareils
Interverrouillage mécanique entre trois sources
L'interverrouillage mécanique s'effectue entre trois appareils principaux branchés sur des sources d'alimentation différentes.
Un seul des trois peut être en position Fermé à tout moment. Les deux autres appareils sont bloqués en position Ouvert verrouillée.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse : NVE35498.
Interverrouillage mécanique entre deux sources et un couplage
L'interverrouillage mécanique s'effectue entre deux appareils principaux branchés sur des sources d'alimentation différentes et un appareil de couplage.
Deux des trois appareils peuvent être en position Fermé à tout moment.

(1) Possible par forçage
Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse : NVE35500.
Interverrouillage mécanique entre deux sources et une source de remplacement
L'interverrouillage mécanique s'effectue entre deux appareils principaux connectés à la même source d'alimentation et un troisième appareil connecté à un générateur.
L'appareil branché sur un générateur est verrouillé en position Ouvert lorsque l'un des appareils principaux (ou les deux) est fermé.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse : NVE35499.
Unité d'interverrouillage électrique IVE
L'interverrouillage électrique entre appareils MasterPacT MTZ peut être effectué à l'aide de l'unité d'interverrouillage électrique IVE ou par un câblage dédié. L'unité IVE ne peut interverrouiller que deux appareils à la fois. Pour effectuer l'interverrouillage électrique de trois appareils, il est nécessaire de mettre en place un câblage dédié.
Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse : 51201201AA.