Formulaire de test MasterPacT MTZ
Utilisation du formulaire de test
Imprimez ce formulaire de test pour consigner les résultats des tests de mise en service.
Cochez la case (✔) lorsque le test a été effectué et s'est révélé concluant.
Le formulaire de test, le rapport de projet et le rapport de test de communication doivent être conservés sur site, dans une pochette plastique, en un lieu sûr et facile d'accès.
Chaque test est décrit en détail dans la section Mise en service.
N'effectuez que les tests obligatoires, qui dépendent du type de MasterPacT MTZ et des fonctions installées.
Lorsque tous les tests ont été effectués avec succès, signez et datez le formulaire de test.
Identification
|
Poste de travail |
Tests menés le : |
Par :
Signature :
|
|
|---|---|---|---|
|
Nom de sous-station |
Commentaires : |
||
|
Numéro de poste |
|||
|
Nom du tableau |
|||
|
Tension |
|||
|
Appareil MasterPacT MTZ |
|
|---|---|
|
Fabricant |
Schneider Electric |
|
Type d'appareil MasterPacT MTZ |
|
|
Numéro de série |
|
|
Version du matériel |
|
Unité de contrôle MicroLogic X |
|||
|---|---|---|---|
|
Type de MicroLogic X |
CT Ratio (rapport de transformation de courant) |
||
|
Version du firmware |
|||
Vérifications préliminaires
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Inspection visuelle satisfaisante (par exemple, aucun signe visible de dommages). |
|
|
Mise à la terre satisfaisante. |
|
|
Raccordements serrés. |
|
|
Compatibilité du micrologiciel satisfaisante. |
|
|
Paramètres MicroLogic X appliqués. |
|
|
Rapport de projet généré. |
Vérification fonctionnelle et contrôle des verrouillages
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Le mécanisme s'arme lorsque vous tirez sur la poignée de réarmement du ressort d'accumulation d'énergie. |
|
|
L'appareil MasterPacT MTZ se ferme. |
|
|
L'appareil MasterPacT MTZ s'ouvre. |
|
|
Le mécanisme s'arme automatiquement après la fermeture, lorsque l'appareil est équipé d'un motoréducteur MCH. |
|
|
Les contacts programmables M2C fonctionnent correctement. |
|
|
Le module IO fonctionne correctement. |
|
|
L'afficheur FDM121 fonctionne correctement. |
|
|
Le module de commutation ESM ERMS fonctionne correctement. |
|
|
Les systèmes d'interverrouillage du disjoncteur fonctionnent correctement. |
|
|
Les systèmes d'interverrouillage entre les deux ou trois disjoncteurs fonctionnent correctement. |
Vérification de la continuité électrique
|
Etat de l'appareil MasterPacT MTZ |
Borniers testés |
Continuité électrique |
|
|---|---|---|---|
|
Côté entrant |
Côté sortant |
||
|
Fermé |
L1 |
L1 |
Ω |
|
Fermé |
L2 |
L2 |
Ω |
|
Fermé |
L3 |
L3 |
Ω |
Vérification de l'isolation du MasterPacT MTZ
|
État de l'appareil MasterPacT MTZ |
Borniers testés |
Tension |
Résistance d'isolation |
|---|---|---|---|
|
Fermé |
L3, avec L2 et L1 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Fermé |
L3, avec L1 et L2 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Fermé |
L2, avec L1 et L3 à la terre |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L1, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L2, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
|
Ouvert |
L3, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté |
500 VCC |
MΩ |
Vérification du voyant Ready sur MicroLogic X
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Le voyant Ready du MicroLogic X clignote en vert. |
Test du mécanisme de déclenchement pour les unités de contrôle MicroLogic X
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Lorsque le disjoncteur est fermé, forcez son déclenchement avec le logiciel EcoStruxure Power Commission. |
|
|
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
|
|
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
|
|
Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé. |
|
|
Vérifiez que les contacts SDE ont basculé. |
Test du mécanisme de déclenchement pour les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X et 7.0 X
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Lorsque le disjoncteur est fermé, enfoncez brièvement (< 1s) le bouton de test à l'avant de l'unité de contrôle. |
|
|
Vérifiez que le disjoncteur est ouvert. |
|
|
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
|
|
Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé. |
|
|
Vérifiez que les contacts SDE ont basculé. |
Test automatique de la courbe de déclenchement
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Vérifiez que le disjoncteur se déclenche. |
|
|
Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti. |
|
|
Vérifiez que le voyant de cause de déclenchement correspondant est allumé. |
|
|
Vérifiez que les contacts SDE ont basculé. |
Tests de communication
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Réseau de communication testé. |
|
|
Rapport de test de communication généré. |
|
|
Ouverture et fermeture à distance testées. |
Vérifications finales
|
Type de vérification |
(✔) |
|---|---|
|
Toutes les portes et tous les caches de protection sont en place. |
|
|
L'appareil est hors tension (position Ouvert) et le ressort d'accumulation d'énergie est armé. |