DOCA0101FR-09

Dépannage : Opérations de contrôle depuis l'afficheur FDM128

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Définition

Les opérations de contrôle comprennent les commandes d'ouverture et de fermeture de l'appareil émises par l'afficheur FDM128.

Pour plus d'informations sur les opérations de contrôle effectuées depuis l'afficheur FDM128, voir DOCA0037•• Enerlin'X FDM128 - Afficheur Ethernet pour huit appareils - Guide utilisateur dans la section Documents à consulter au début de ce guide.

Impossibilité de contrôler l'appareil depuis l'afficheur FDM128

Symptôme

Causes probables

Solutions

Sur l'afficheur FDM128, dans la vue Equipement, le sous-menu Contrôle est grisé.

Vous n'êtes pas connecté en tant qu'administrateur.

Connectez-vous à l'afficheur FDM128 en tant qu'administrateur.

Le mot de passe est incorrect : erreur de saisie du mot de passe ou droits d'accès de l'utilisateur insuffisants.

Saisissez un mot de passe valide.

En cas de droits d'accès insuffisants, vérifiez la validité du mot de passe auprès de l'administrateur système.

Vérifications supplémentaires

Si les actions de dépannage décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème, il se peut que le réseau de communication soit en cause. Reportez-vous aux informations de dépannage concernant le réseau de communication.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?