2505_LSS100400_SW_04.0

Dimmer

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Dimmer

Ein/Aus-Steuerung (1 Bit)

Ein-/Ausschalten.

 

Start/Stopp-Dimmung (4 Bits)

Taste dimmt 100 Prozent nach oben oder unten. Durch Loslassen der Taste wird das Dimmen gestoppt.

 

Aufwärts/Stopp (1 Bit; true = Aufwärts, false = Stopp)

Tastendruck = Dimmen, Tastenfreigabe = Stopp.

 

Abwärts/Stopp (1 Bit; true = Abwärts, false = Stopp)

Tastendruck = Dimmen, Tastenfreigabe = Stopp.

 

Stufe direkt einstellen (1-Byte-Skala)

Dimmstufe einstellen (%).

 

Ein/Aus-Status (1 Bit)

Rückmeldung für Ein/Aus.

 

Niveaustatus (1-Byte-Skalierung)

Rückmeldung für Dimmstufe.

 

Schritte pro Sekunde (nur auf einigen Geräten unterstützt)

Anzahl der Schritte pro Sekunde nach dem Drücken der Taste.

 

Übergangszeit (Sekunden) – wird nur auf einigen Geräten unterstützt

Die Zeit, während der auf die eingestellte Intensität abgedimmt werden soll.

 

Schrittgröße (0 = Standard) – wird nur auf einigen Geräten unterstützt

Einstellen des Dimmschrittbereichs

Dimmer mit Bewegungssensor

Beleuchtungsstärke (Lux)

Lichtstärke.

 

Belegung (1 Bit)

1-Bit-Wert für die Anwesenheitserkennung.

Dimmertaste

Ein/Aus/Umschalten (1 Bit)

Tastenfunktion – Ein/Aus/Umschalten.

 

Aktuellen Wert der Stufe oder des Schritts setzen (1 Byte ohne Vorzeichen)

Dimmen nach einem festgelegten Schritt.

 

Schrittgröße (0 = Standard)

Einstellen des Dimmschrittbereichs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?