2505_LSS100400_SW_04.0

Installationscode hinzufügen

Die Funktion Installationscode hinzufügen ermöglicht die verschlüsselte Inbetriebnahme Ihrer Geräte. Das ist die sichere Art und Weise, wie Sie Ihre Geräte in Betrieb nehmen können. Geben Sie die Netzwerkinformationen nicht weiter, z. B. den Netzwerkschlüssel.

Sie müssen die folgenden Informationen aus dem QR-Code Ihres Geräts herausfinden:

  • Adresse (EUI-64): MAC-Adresse

  • Installationscode

Gehen Sie wie folgt vor, um die verschlüsselte Inbetriebnahme Ihres Geräts zu aktivieren:

  1. Klicken Sie auf > Auswählen Installationscode hinzufügen.

  2. Geben Sie die MAC-Adresse und den Installationscode Ihres Geräts ein > klicken Sie auf Hinzufügen.

HINWEIS: Wenn der Controller beim Hinzufügen des Installationscodes und der MAC-Adresse getrennt oder neu gestartet wird, müssen Sie den Vorgang neu starten.

Nehmen Sie Ihr Gerät jetzt in Betrieb (siehe Gerät koppeln).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?