2505_LSS100400_SW_04.0

Spezifische Konfiguration der ZigBee-Geräte

Prüfen Sie in dieser Tabelle vor der Installation des Geräts die spezifischen Konfigurationsanforderungen. Die Liste der unterstützten Geräte finden Sie hier: Unterstützte Geräte.

Geräte

Problem

Lösung

Avatar Freier Positionsschalter

Sie können avatar free locate switch-Tasten verschiedene Funktionen zuweisen.

Sie können den Tasten des avatar free locate switch nur eine Szenenfunktion zuweisen. Weisen Sie den Szenen die gewünschten Funktionen zu.

Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie die Beleuchtung mit den Tasten 1 und 2 aus- und eingeschaltet und der Rollladen mit den Tasten 3 und 4 gesteuert wird.

  1. Wechseln Sie zu den Parametern Ihre Geräts im Hybrid-Plugin > weisen Sie jeder Taste im Parameter-Formular eine Szenenfunktion und eine Szenennummer zu.

    .

    Tastennr.

    Funktion

    Szenennr.

    1

    Szene

    0

    2

    Szene

    1

    3

    Szene

    2

    4

    Szene

    3

  2. Verwenden Sie das folgende Skript, um die Schlüsselfunktionen zu verknüpfen:

    SC = event.getvalue()
     Light1 = '0/0/1'
     Light1_St = '0/0/2'
     Light2 = '0/0/3'
     Light2_St = '0/0/4'
     C1_Stop4B = '1/1/6'
     -------------------
     
    L1 =grp.getvalue(Light1_St)
     L2 =grp.getvalue(Light2_St)
     C1stop=grp.getvalue(C1_Stop4B)
     
    if SC==0 then -- FLS button 1 toggle Light 1
     grp.write(Light1, not L1)
    
     elseif SC==1 then -- FLS button 2 toggle Light 2
     grp.write(Light2, not L2)
     
    elseif SC==2 then -- FLS button 3 open or stop curtain 1
     if C1stop ~= 0 then
       grp.write(C1_Stop4B,0)
       else 
       grp.write(C1_Stop4B,6)
     end
    
     elseif SC==3 then -- FLS button 4 open or stop curtain 1
     if C1stop ~= 0 then
       grp.write(C1_Stop4B,0)
       else 
       grp.write(C1_Stop4B,13)
     end
     
     end

Avatar-Jalousie

Sie möchten Ihren Vorhang an eine präzise (absolute) Position bewegen.

Bei diesem Gerät lautet die absolute Positionierung nur ganz geschlossen oder ganz geöffnet.

Avatar-Jalousie

Sie möchten Lamellen öffnen/schließen.

Das Produkt unterstützt nur die Steuerung von Vorhängen. Weisen Sie Auf/Ab-Objekte je nach Installation zu den Links/Rechts-Objekten zu.

Dimmer und Schalter

Reihenfolge für 2-fach-Tasten für Dimmer und Schalter.

Für 2-fach-Dimmer oder -Schalter (Avatar-Bereich ausgeschlossen), sind die rechten Tasten für Ausgang Nr. 1 und die linken Tasten für Ausgang Nr. 2.

Dimmer

Sie möchten die ZigBee-Dimmer über die relative Dimmfunktion steuern.

Verbinden Sie das 03.007 dim/blinds step-Objekt mit dem 4 Bit Start/stop dimming Hybrid-Objekt des freien Positionsschalters.

HINWEIS: Für das Start/stop dimming-Objekt ist die Dimmgeschwindigkeit für den ausgewählten Wert irrelevant. Der Objektwert Auf 1 % zum Beispiel dimmt genauso schnell wie der Wert Auf 100 %.

Rollläden/Jalousien

Die Rollläden/Jalousien bewegen sich in umgekehrter Richtung. Statt nach unten gehen sie nach oben und umgekehrt.

  1. Wechseln Sie zu den Parametern Ihres Geräts im Hybrid -Plugin > wählen Sie den invers-Rollladen im Parameter-Formular.

  2. Kreuzen Sie die zum Rollladenmotor führenden Drähte.

  3. Tauschen Sie die Auf- und -Abschaltzeit im Parameter-Formular.

Bewegungssensor – Dimmer, Schalter, Decke

Das Beleuchtungsstärke-Objekt wird alle 10 Sekunden gesendet und überlastet die CPU.

Entfernen Sie die Beleuchtungsstärke-Objekte, die nicht benötigt werden.

Gehen Sie zur Konfiguration Ihres Geräts > suchen Ais das 2 Bytes Beleuchtungsstärke-Objektfeld > heben Sie die Zuordnung des Objekts auf (das Objektfeld muss leer sein) > klicken Sie auf Speichern.



QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?