2505_LSS100400_SW_04.0

Workflow

Diese Übersicht zeigt den Ablauf des gesamten Inbetriebnahmeprozesses des Hybrid-Moduls bis zur Visualisierung und Integration in den Wiser-KNX.


*Wenn das ZigBee -Gerät mit der Aktualisierung seiner Firmware beginnt, schließt das Netzwerk und andere ZigBee-Geräte werden nicht in der Liste der erkannten ZigBee-Geräte aufgeführt.

Die Aktualisierung der Firmware kann bis zu 20 Minuten dauern.

Öffnen Sie nach Abschluss der Firmwareaktualisierung das Netzwerk erneut und setzen Sie die Kopplung der anderen ZigBee -Geräte fort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?