2505_LSS100400_SW_04.0

Gerätesteuerung und -status

Ein Klick auf das Symbol Steuerung und Status ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät zu steuern und dessen Status zu überprüfen. Klicken und wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Das Dialogfeld "Steuerung und Status" enthält die folgenden Schaltflächen (die Anzahl der Schaltflächen variiert je nach Gerätetyp):

  • Lesen: Zeigen Sie den aktuellen Status/Verbrauch des Geräts an.

  • Senden: Geben Sie den Wert, den Sie an das Gerät senden möchten, in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf Senden.

  • Ein: Schalten Sie das Gerät ein.

  • Aus: Schalten Sie das Gerät aus.

  • Umschalten: Schalten Sie das Gerät zwischen ein und aus.

  • Aufwärts/Offnen: Fahren Sie die Jalousien/Rolläden hoch bzw. öffnen Sie sie.

  • Abwärts/Schließen: Jalousien/Rollläden herunterlassen/schließen.

  • Stopp: Bewegung der Jalousien/Rollläden stoppen.


Wenn Sie beispielsweise mehrere Geräte des gleichen Modells in Betrieb genommen haben und Sie unterscheiden müssen, welches Gerät welches ist, können Sie diese mit der Gerätesteuerung und -status ein- und ausschalten.

Sie können verwenden: Steuerung und Status zur Fehlerbehebung, wenn Sie Probleme haben, Ihr Gerät über die Touch-Visualisierung zu steuern. Schalten Sie Ihr Gerät ein/aus und überprüfen Sie, ob es funktioniert.

HINWEIS: Diese Funktion ist für batteriebetriebene Geräte nicht verfügbar. Batteriebetriebene Geräte befinden sich normalerweise im Leerlauf.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?