2505_LSS100400_SW_04.0

Sensoren

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Fenster-/Türsensor

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Gerätebatteriestand

Low battery detected (1 bit)

Niedriger Batteriestand erkannt (1 Bit)

Erkennung niedriger Gerätebatteriestand

Detection (invert) – 1 bit

Erkennung (invertiert) – 1 Bit

Erkennung (Schallsignal) – schaltet sich EIN, wenn ein offener Kontakt/Belegung/Leck/Vibration/Gas/Rauch erkannt wird.

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Wasserlecksensor

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

Low battery detected (1 bit)

Niedriger Batteriestand erkannt (1 Bit)

Erkennung einer niedrigen Gerätebatteriespannung.

Detection (invert) – 1 bit

Erkennung (invertiert) – 1 Bit

Erkennung (Schallsignal) – schaltet sich EIN, wenn ein offener Kontakt/Belegung/Leck/Vibration/Gas/Rauch erkannt wird.

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Temperatur-/Feuchtigkeitssensor

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

Temperature (2 bytes floating point)

Temperatur (2 Byte Gleitkomma)

Temperaturerkennung (°C).

Humidity (1 byte scale)

Luftfeuchtigkeit (1-Byte-Skala)

Feuchtigkeitserkennung (%).

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Bewegungssensor

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

Low battery detected (1 bit)

Niedriger Batteriestand erkannt (1 Bit)

Erkennung einer niedrigen Gerätebatteriespannung.

Detection (invert) – 1 bit

Erkennung (invertiert) – 1 Bit

Erkennung (Schallsignal) – schaltet sich EIN, wenn ein offener Kontakt/Belegung/Leck/Vibration/Gas/Rauch erkannt wird.

Illuminance (lux) – 2 bytes floating point)

Beleuchtungsstärke (Lux) – 2 Byte Gleitkomma

Lichtstärke.

Geräte

Rauchalarm 230 V

Objektbeschreibung

Rauchmelder 230 V

Battery level (1 byte scale)

Batteriestand (1-Byte-Skala)

Batteriestand des Geräts.

Low battery detected (1 bit)

Niedriger Batteriestand erkannt (1 Bit)

Erkennung einer niedrigen Gerätebatteriespannung.

Battery defect (1 bit)

Batterie defekt (1 Bit)

Erkennung defekte Batterie.

Temperature (2 bytes floating point)

Temperatur (2 Byte Gleitkomma)

Temperaturerkennung (°C).

Detection (invert) – 1 bit

Erkennung (invertiert) – 1 Bit

Erkennung (Schallsignal) – schaltet sich EIN, wenn ein offener Kontakt/Belegung/Leck/Vibration/Gas/Rauch erkannt wird.

Heat Alarm (1 bit)

Hitzealarm (1 Bit)

Erkennung erhöhter Temperatur.

Fault warning (1 bit)

Fehlerwarnung (1 Bit)

Fehlererkennung.

AC mains (1 bit)

Wechselstromnetz (1 Bit)

230 V-Anschlussanzeige.

Test mode (local) – 1 bit

Testmodus (lokal) – 1 Bit

Gerätetestmodus (langes Drücken), der einen Alarm auslöst (Erkennung wird nicht unterbrochen).

Remote Alarm (1 bit)

Remote-Alarm (1 Bit)

Mehrere Sensoren verbunden – einer von ihnen erkennt Rauch, die anderen melden einen Fernalarm.

Hush mode (1 bit)

Hush-Modus (1 Bit)

Unterbricht den Alarm vorübergehend, indem die Taste gedrückt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?