2505_LSS100400_SW_04.0

Schalter

Geräte

Objekt

Objektbeschreibung

Schalter

On/Off control (1 bit)

Ein/Aus-Steuerung (1 Bit)

Ein-/Ausschalten

 

On/Off status (1 bit)

Ein/Aus-Status (1 Bit)

Rückmeldung für Ein/Aus.

Merten/Bewegungssensorschalter

On/Off/Toggle (Push-button) – 1 bit

Ein/Aus/Umschalten (Drucktaster) – 1 Bit

Ein/Aus/Umschaltsteuerung.

Bewegungssensorschalter

Illuminance (lux) – 2 bytes floating point

Beleuchtungsstärke (Lux) – 2 Byte Gleitkomma

Lichtstärke.

 

Occupancy – 1 bit

Belegung – 1 Bit

1-Bit-Wert für die Anwesenheitserkennung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?