Netzwerkzuordnung
Die Netzwerkzuordnung zeigt die Mesh-Netztopologie mit farblich gekennzeichneten Verbindungen zwischen einzelnen Geräten grafisch an. Jede Verbindung bedeutet Kommunikation zwischen den Geräten (Senden von Telegrammen).
Sie können Verknüpfungen filtern, indem Sie auf das Menü oben links klicken:
-
Untergeordnet
: Das Gerät, das den Controller über ein anderes Gerät erreicht (über das übergeordnete Gerät). -
Übergeordnet
: Das Stammgerät, mit dem andere Geräte als untergeordnete Geräte verbunden sind. -
Gleichgeordnet
: Ein Gerät, das das andere Gerät "hören" kann, aber nicht mit ihm verbunden ist.Aktive Route: Aktive Verbindung.
Der Prozentsatz gibt die Stärke des Mesh-Netzsignals an (diese Daten stammen vom Router).
Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte über genügend Signale verfügen, um steuerbar zu sein. Die Signalstärke wird auch während der Überwachung angezeigt – siehe Überwachung.