2505_LSS100400_SW_04.0

Einstellen der Geräteparameter

Mit , können Sie die Geräteparameter ändern. Die Funktion ist bei Geräten deaktiviert, die keine konfigurierbaren Parameter besitzen (erscheint Hellgrau = inaktiv).

Öffnen des Parameter -Dialogs:

  • Klicken Sie auf das Symbol Parameter: .

  • Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie je nach Gerätetyp individuelle Werte einstellen können.

Problembehandlung:

  • Wenn das Gerät nicht reagiert (Dialogfester Parameter öffnet sich nicht):
    1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

    2. Versuchen Sie, es aufzuwecken, indem Sie damit interagieren.

    3. Wenn das nicht funktioniert, drücken Sie die Programmiertaste am Gerät und klicken Sie sofort auf Fortfahren.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?