2505_LSS100400_SW_04.0

Automatische Konfiguration der HLK

Die Funktion zur automatischen Konfiguration ist beim Einrichten von HLK-Systemen (Heizung, Lüftung, Klima) sehr nützlich. In solchen Fällen weist das Hybrid-Plugin nicht nur die passenden Gruppenobjekte zu, sondern verbindet auch die HLK-Geräte miteinander, um einen einwandfreien Betrieb des HLK-Systems zu gewährleisten.


Was es tut:

  • Weist den HLK-Geräten die korrekten Gruppenobjekte zu.

  • Verbindet die Geräte automatisch, um ein funktionierendes HLK-System zu erstellen.

  • Erstellt ein Widget für das Thermostat in der Touch Visualisierung mit verknüpften iTRV-Ventile.

Unterstützte Geräte

Die automatische HLK-Konfiguration unterstützt die folgende Geräte:

  • iTRV-Heizkörperventile

  • 16-Ampere-Relais-Schalter

  • TCFMT-Thermostate (2 A oder 16 A Versionen)

  • Batteriebetriebene Thermostate (CCTFR6100)

Wenn diese Geräte platziert werden im selben Raum, weist das System ihnen Gruppenobjekte zu, um sie miteinander zu verbinden.

Zuordnung des Kommunikationsobjekts

  • iTRV-Ventile und 16-Ampere-Relais empfangen jeweils zwei Kommunikationsobjekte vom Thermostat:

    • Externer Temperaturwert

    • Belegte Heizsollwertregelung

Widget-Erstellung

  • Ein Widget wird automatisch erstellt nur für das Thermostat.

  • Um die verknüpften Aktoren zu sehen:

    1. Klicken Sie auf im Thermostat-Widget im Touch Config.

    2. Im Einstellungen Dialog unter dem Reiter Allgemein sehen Sie alle mit dem Thermostat verknüpften Aktoren.

Überwachung des Batterie- und Gerätestatus verknüpfter Geräte

  • Im Touch, klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Thermostat-Widgets.

  • Sie können:

    • Mit der Maus über das Gerätesymbol fahren, um den Gerätenamen und den Batteriestand in Prozent anzuzeigen.

    • Den Status der Aktoren sehen: Ein = Ventil ist geöffnet/Relais ist aktiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?