2505_LSS100400_SW_04.0

Unterstützte Geräte

Dies ist eine Tabelle der Geräte, die auf Kompatibilität getestet wurden. Die volle Kompatibilität kann für Geräte, die noch nicht getestet wurden, nicht gewährleistet werden.

Schneider Electric bietet keine Firmware-Aktualisierung für Geräte von Drittanbietern an.

Ermitteln Sie, ob Ihr Gerät unterstützt wird (Strg + F).

WICHTIG: Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts in der Spezifische Konfiguration der ZigBee-Geräte-Tabelle die spezifischen Konfigurationsanforderungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?